请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD90320 工具与软件:
您好!
我们遇到了使用 CSV 文件执行系统内编程时 I2C 命令具有太多参数的问题。
您能否提供解决此问题的解决方案?
此外、我能否按如下所示修改0xEA 值?
| BlockWrite | 0x13 | 0xEA |
0x25000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000032 |
| BlockWrite | 0x13 | 0xEA | 0x2532 |
e2e.ti.com/.../UCD90320-3.0.0.3330-Address-19-SMBus-Data-Flash-Script.csv