This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466085/tps6594-q1-tps6594141brwerq1-cannot-connect-to-msp432e401y-aevm-for-register-configuartion/5627029?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%2

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87644Q1EVM, DRA821U-Q1, TPS6594-Q1, MSP432E401Y, MSP-EXP432E401Y, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487837/tps6594-q1-https-e2e-ti-com-support-power-management-group-power-management-f-power-management-forum-1466085-tps6594-q1-tps6594141brwerq1-cannot-connect-to-msp432e401y-aevm-for-register-configuartion-5627029-tisearch-e2e-site

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件: MSP432E401YMSP-EXP432E401YTPS6594EVM、DRA821U-Q1、LP87644Q1EVM

工具与软件:

我还在努力解决这个问题、但是你们把它锁定了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您检查过此帖子吗?  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1279209。

    如果这有什么帮助、请告知我们。  

    BR, Jari.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法打开链接:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    请参阅以下链接: https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是没有用的、我的问题不是该指南的问题、问题是 MSP432E401Y simplelink 以太网微控制器因为模拟 EVM 控制器(AEVM) 不能正常工作、 我有2个 AEVM 板、它们都无法链接到我的目标板或工作不稳定、95%的时间不能正常工作、5%的时间不能稳定地工作、非常奇怪、我正在寻找 TI 的支持 AEVM 的人、 到目前为止、TI 没有用于调试 TPS6594-Q1和 LP876441B1RQKRQ1的正确 AEVM 支持工具。

    你有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我懂了。 您能否通过 提供指向器件 TI.com 产品页面的链接或提及确切的 EVM 器件型号来阐明您正在使用的 EVM? 我不清楚使用的是什么、当使用上述描述符进行搜索时、会显示多个结果。

    如果您参考的是 EVM "MSP-EXP432E401Y"、以下链接中所示的用户指南中未提及器件"TPS6594":

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、我使用了用户指南:  

    是的、TI 建议将其用于 GUI 指南《 可扩展 PMIC's GUI 用户指南》中的 TPS6594-Q1调试

    在第1节

    事实上、我有时可以通过 GUI 看到两个 PMIC、一次也可以、甚至允许我对 NVM 进行编程、但非常不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    正确、如"可扩展 PMIC's GUI 用户指南"的第1节所述、" MSP432E401Y SimpleLink 以太网微控制器"用作 TPS6594EVM 上的"模拟 EVM 控制器"。  

    您能否确认您正在使用 TPS6594EVM (尝试使用板载 MSP432连接到 GUI)、或者是否使用了不同的 EVM? 这将有助于缩小问题是否与 TPS6594EVM 上的 MCU 有关。

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 " MSP432E401Y"AVEM 板作为 可扩展 PMIC 的 GUI 用户指南推荐使用、我从未使用过其他 EVM。

    您能告诉我们、将 TPS6954-Q1和 LP87441-Q1与此 GUI 配合使用时、有什么更好的 EVM 吗?

    DRA821U-Q1 SoC 使用这两个 PIMC。

    据我所见 、" MSP432E401Y"AVEM 适用于这两个 PMIC、只是非常不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    如果不得不进行猜测、则 可能会说在当前的电路板上 MSP432 是否刷写了错误设置、以便 GUI 不会将其检测为 AEVM 通信网桥。 您是否能够在窗口中检查"Device Manager"以查看检测到 MSP432是什么通信端口?

    TPS6594-Q1原型设计推荐使用的电路板是 TPS6594EVM、可在以下链接找到: TPS6594EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以从器件管理器中看到它、可以使用 GUI  在目标板上同时看到 TPS6954-Q1和 LP87441-Q1两个 PMIC。

    它不是稳定的工作。

    TPS6594EVM 评估板| TI.com

    我使用的是 TPS6594141BRWERQ1和 LP876441B1RQKRQ1、即您的 LINK 2 EVM  

    我应该购买哪一个?

    EVM 板能否访问我的两个 PMIC?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我不清楚您尝试连接或执行的操作。  在您当前的设置下、 您尝试连接到放置在由您自己评估而制造的 PCB 上的 PMIC 是您使用的是其他 TI EVM 吗? 如果您能够提供、您的设置图片可能有助于理解。

    下面提供了可用于此目的的 EVM。  请记住、可能需要在 GUI 中再次刷新这些 EVM 上的 PMIC、以获得 PMIC  彼此协作所需的 NVM 设置。 不过、这些连接器应该能够比任何其他设置容易得多地连接到 GUI。
    https://www.ti.com/tool/LP87644Q1EVM
    TPS6594EVM 评估板| TI.com (TPS65941212EVM)

    此致、
    Jude Stehling

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我没有 EVM、我尝试为两个 PMIC 重新编程 NVM、我看到 GUI 指令建议的  MSP432、它可以同时适用于这两个 PMIC。

    我需要了解其他工具是否可以  可靠地执行与 MSP432类似的操作。

    我 认为不需要购买2个 EMV、一个用于 LP87644Q1、一个用于 TPS6594Q1、我想知道一个 EVM 是否可以满足所有需求。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    由于您尚未解释设置的外观、因此很难帮助您确定导致问题的原因。

    我不知道您所说的以下内容是什么意思。  您指的是什么"其他工具"?

    "我看到 GUI 指令建议的 MSP432、它可以同时适用于两种 PMIC。 我需要了解其他工具是否可以可靠地执行与 MSP432类似的操作。"

    可能仅购买1个 EVM 即可帮助您连接到 GUI。 电路板上可以有一个 PMIC、TI EVM 上可以有另一个 PMIC。 但是、我不知道您的当前设置是什么。  两个 EVM 是更安全的解决方案、因为有 一种成熟可靠的方法可以将 LP87644Q1EVM 和 TPS65941212EVM 连接在一起以连接到 GUI。

    此致、
    Jude Stehling