请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143 工具与软件:
您好!
您能否帮助查看以下使用 LM5143的9~36V 至3.3V 设计的原理图? 谢谢!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jeff
当然可以、您能否填写器件的快速入门指南
您可以在此处找到它- https://www.ti.com/tool/download/LM5143DESIGN-CALC
谢谢你
此致
Onkar