This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:我可以##39;t 删除 XCHG 和 XDSG 标志

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485681/bq40z50-r2-i-can-t-remove-the-xchg-and-xdsg-flags

Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

你(们)好

我正在尝试校准 BQ40Z50、但无法使电路正常工作。 我无法移除 XCHG 和 XDSG 标志、因此器件无法识别电荷。 我正在使用 PRES 引脚、这样在接入充电器后、系统就会断开连接并且无法充电。 当我连接系统时、会消耗电流、但 BQ 仍然显示它没有充电。 我禁用了设置中的所有保护、以查看禁用的充电和放电标志是否会消失、但没有任何结果。

如果有人可以帮助解决这个问题、那就太好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    这种 E2E 趋势已分配、将得到迅速解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我很高兴听到这个消息、我期待得到帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flaco、

    您能否在系统充电但仍会标记 XCHG 和 XDSG 并从数据存储器选项卡导出.gg.csv 文件的事件期间发送 BQStudio 日志文件。 我建议在数据存储器选项卡中查看寄存器、其中涉及  技术参考手册中的[XCHG]= 1和[XDSG]= 1、因为会执行标记这两个参数的各种操作。 最后、我想确认您使用的是哪种电量监测计、因为标题和您在问题中键入的是两种非常相似但不同的电量监测计。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    我想让你知道我已经部分解决了我的问题。 我通过将[NR]位设置为1来实现这一点、这会将[TCA]和[TDA]停用为0。 技术手册中有些地方提到了这些位、虽然这些位为高电平、[XDSG]和[XCHG]也将为高电平。

    此后、我面临的挑战是在 FET 关断时开始充电、因为我要在没有任何东西连接到电池组时使电池保持断开状态。 为此、BQ40Z50-R5必须识别何时有外部电压尝试为电池充电。 我通过设置[EMSHUT_EXIT_VPACK]位来完成该操作。 现在、在 FET 停用以及[XDSG]和[XCHG]位为高电平时、当我连接充电器时、它会识别[XDSG]和[XCHG]位变为低电平、然后开始充电。

    我仍在研究如何使 FET 在检测到没有充电或放电电流后自动关断并进入[EMSHUT]。 如果您能帮我完成最后一部分、那就太好了。

    另一点是、我设法在电池充电时让 LED 亮起、但我希望在电池放电时让 LED 也亮起、因此如果电池连接到电池组、我有一个视觉参考。 是不是有可能、因为到目前为止我尚未找到任何与此相关的信息。

    非常感谢您的帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是否有回复?