This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC:有关 SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC 工具中功率损耗计算的问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488754/sync-buck-fet-loss-calc-questions-regarding-power-loss-calculation-in-sync-buck-fet-loss-calc-tool

器件型号:SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC

工具与软件:

您好支持团队:

我将尝试估算降压转换器中的损耗。 我曾手动执行计算、并根据下面列出的基准、依赖我自己的 Excel 工作表来优化转换器的电路设计并选择合适的 MOSFET。 但是、我最近发现了 SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC 该工具非常出色、因为它提供了 TI MOSFET 数据库、并推荐了最合适的数据库。 非常感谢您提供此工具。

https://www.ti.com/lit/an/slvaeq9/slvaeq9.pdf?ts = 1742177768019

https://www.ti.com/lit/an/slpa009a/slpa009a.pdf

本工作表基于上文提到的第二个参考文献、

在将我的结果与工作表中的结果进行比较时、我注意到两个问题:

1.控制 MOSFET 的功率损耗计算方法:我相信控制 MOSFET 的功率损耗可以计算两次。 请参阅下图以了解详情。

2.低侧 MOSFET 的 Qrr 损耗 参考工作表使用特定公式来估算低侧的 Qrr 损耗、但在 Excel 工作表中、该公式的输出乘以 Iout/20。 您能解释一下这一区别吗? 另外、估算这些损耗的最准确表达式是什么?

本文档随附了 Excel 工作表、供您参考。

e2e.ti.com/.../SYNC_2D00_BUCK_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev2.01.xlsm

感谢你的帮助。

此致、
Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malek、

    感谢您试用该工具并提供您的反馈。 我认为您对将 HS FET 损耗相加所产生的误差的看法是正确的。 我认为 Qoss 计算正确、但我把 Ls Qoss 损耗增加到 HS 总计、而不是 Ls。 对我来说、这应该是一个足够简单的修复方法。 对于 QRR 损耗、我采用了由另一 TI 工程师在早期计算损耗时的示例。 QRR 很难测量、会随电流和 di/dt 而变化。 如果没有这个因素、QRR 损耗将占主导地位、我不确定这是正确的。 我已经与应用手册中的损耗计算和数据进行了一些相关计算、结果非常接近。 我还使用数据表中的 Rds (on) max 值以最接近设计中所用的 VGS 值。 该值通常比典型数据表值高25%。 该工具旨在帮助比较和选择 TI FET 解决方案、并且精度"足够高"。 我将修复计算错误、并尽快在 TI.com 上获取新版本。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    感谢您的支持。

    这确实是一款很棒的工具、我很高兴我找到了它。

    关于 Qrr、我完全同意您的意见。 不带因子的方程式的结果似乎很高、我经常想知道这一点、尤其是因为许多应用手册建议使用此方程式进行估算。 我将随您的计算器一起使用。

    再次、非常感谢您、John。

    此致、
    Malek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malek:

    不用客气。 很高兴我能提供帮助。

    谢谢!

    John