This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:输出电压过冲

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482647/tps54202-output-voltage-overshoot

器件型号:TPS54202

工具与软件:

向客户反馈存在输出电压过冲。 您能帮忙分析一下吗?

黄色:输出电压

绿色:EN

蓝色:输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    您能否在页面中添加 SW 波形、并看到启动期间开关是否稳定? 软启动时间应为5ms。  

    您是否还可以共享布局图像?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局如下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    关于布局的注释:  

    反馈电阻器(R403、R404)应靠近 FB 引脚放置、R404应靠近 FB 引脚和 GND 引脚放置。

    Cin (C404)应靠近 Vin 和 GND 引脚放置。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色是 SW。

    黄色是输出电压。

    为什么会出现过冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    从下图来看:EN 似乎不是 Vin 的分压器、它是否连接到其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚连接到 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fabio

    EN 通过原理图中看到的电阻分压器连接到 Vin、但在波形中、EN 压摆率会改变 t=T1、客户能否检查 t1后发生了什么?

    谢谢、此致。