This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:CV 模式下出现问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489571/bq40z60-problem-during-cv-mode

器件型号:BQ40Z60

工具与软件:

尊敬的支持部门:

当我尝试以100%的速度为4S 2P 电池充电时、在 CV 模式下出现问题。 实际上、在充电结束期间、电压出现波动、这会导致标志 COV 触发。 有一点是、我们将生产具有 bq40z60的主板、并且在 CV 阶段有不同的行为。 例如、对于其中一个、当充电达到60%时、就会出现问题。 对于大多数情况、电流未正确调节、因此 VCT 绝不会发生。 经过几个充电和放电周期后、电池脱离平衡、因此、当我们 测量 每个充电电芯的电压时、最坏情况下电压会在4.10V 和4.27V 之间波动。 我认为这对于电池健康状况是不可接受的...

我认为对于我们的生产来说、通过添加一个数字电位器(而非反馈电阻器)或者放置和外部充电器并绕过 bq40z60充电功能来修改评估板的原理图。 您认为最好的解决方案是什么? 您是否认为可以监控电池电压并调整 VFB 引脚(创建额外的调节环路)? 您是否还有评估板以外的示意图要使用? 或者您是否有一个固件版本可以更准确地设置参数?

我加入一些曲线(不是最差的曲线)以更好地理解以及配置文件(.gg.csv)e2e.ti.com/.../HNF_5F00_8x660_5F00_v0.0.6.gg.csv

如果您能为我提供任何帮助、我将不胜感激。

此致、

Etienne Espitalier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Etienne、您好!

    在深入软件/固件方面之前、您可以在 EVM 上重现相同的问题、并附加电池电量监测计的原理图。 如果您在 E2E 中发送朋友请求或在趋势中直接附加它、则可以通过私人消息发送。

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!

    感谢您的答复。 下面是我们使用的原理图:
    e2e.ti.com/.../sch-4-batt.pdf

    例如、我在这里尝试将电荷限制在90%。 我们可以看到、电压稳定在9400处、并在9600处意外上升。 之后、电池会尝试以高于之前的电流再次充电。 最后,它只是尝试保持90%通过发送当前的图片。
    我将尝试在主板上绘制另一条曲线来说明这个问题。

    再见!

    Etienne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 EVM 上复制了这个问题,曲线看起来像这样:

    不过、我可以通过将数据闪存中的电压寄存器增大到34 (实际值为32.69)来使其保持稳定、但我认为这不是正常现象。

    我已经等待了几分钟,现在它再次斩波电流:

    昨天,我尝试用外部充电器(实验室电源)充电,使用 VSYS 引脚输入电压,它是完美的工作:

    由于电池的高内电阻(在200mΩ 周围测量)、CV 相位非常长、我认为这是 bq40z60充电器问题的一部分。 事实上,我们使用的电池是 VARTA 1/LPP 3441 S PCM W (44421) 660 mA 配置4S 2P 中的电池,每节电池中也有一个小 BMS 芯片。

    感谢您的帮助!