This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM560R6H:关于瞬态响应

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503, LMR36006, TPSM365R6, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490061/tpsm560r6h-regarding-transient-response

器件型号:TPSM560R6H
Thread 中讨论的其他器件:LMR36503LMR36006TPSM365R6PSPICE-FOR-TI

工具与软件:

您好!

我们计划在设计中使用该器件、但 TI WEBENCH 中未启用该仿真。

您能否分享一下此部件是否有任何 LTSPICE 模型可供仿真、

或者、建议与此类似且具有相同规格的器件型号。

谢谢!

Bhuvaneshwari k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhuvaneshwari:

    遗憾的是、我们目前没有适用于该器件的模型。

    您可以看看 LMR36503或 LMR36006、它们应该可以在相同的规格下工作。 但是、这些不是电源模块、您将不得不使用外部电感器。  

    您还可以查看 TPSM365R6、这是一款具有集成电感器的电源模块、但 VOUT 为1至13V。

    所有这三种器件的产品页面上都有能够与 LTspice 一起使用的 pspice模型、但我建议使用 PSPICE-FOR-TI (www.ti.com/.../PSPICE-FOR-TI)、因为它与这些模型更兼容。  

    此致、

    Niranjan