This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020QEVM:工作温度

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020QEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489997/lmr38020qevm-operating-temperature

器件型号:LMR38020QEVM

工具与软件:

您好!

我想评估高温和低温下的 LMR38020QEVM。
此评估板的工作温度范围是多少?

BR、

Taku

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taku

    EVM 可以在与器件相同的温度范围内使用 、即 –40°C 至+150°C 的工作结温(TJ)范围。 请注意、环境温度范围将小于此值、因为  结温= 环境温度 + P_D∙θ_JA

    P_D =转换器中的功率损耗(W)

    R θ JA_JA =结至°环境的热阻(θ C/W)

    此致、

    Niranjan