This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:BQ25756EVM、BQ40Z80EVM-020

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ40Z80EVM-020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489352/bq25756evm-bq25756evm-bq40z80evm-020

器件型号:BQ25756EVM
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z80EVM-020

工具与软件:

您好!

我将使用 BQ40Z80EVM-020和 BQ25756EVM 为6节电池充电、最终目标是获得电池的化学 ID。 但是、充电期间、我一直在收尾充电期间获得电流和充电电压尖峰、当这种情况下、电感器(我假设)也开始占用收尾的其余部分。 我已经分别上传了充电器和电量监测计的寄存器和.srec 与电量监测计的日志、该日志也如图所示。 原因可能是什么?如何解决?

此外、充电器和电量监测计上的终止电流都设置为250mA、但可以看出它会下降得多、即使在 FC 位被设置时也永远不会终止。

提前感谢您的任何帮助。

此致

Marco

 e2e.ti.com/.../4572.FG_5F00_GHG_5F00_LOG_5F00_REG_5F00_with_5F00_Errors.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您提供寄存器文件。 我浏览这些文件、发现设置了 EN_PFM=1。 您是否可以设置 EN_PFM=0? 我们建议在终止电流低于2A 时禁用 PFM。

    请告诉我设置 EN_PFM=0是否可以改善端接行为。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    非常感谢您的帮助、此工具修复了与电流和电压尖峰相关的端接行为。

    此致
    Marco