This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:改变电池锥形电压和设计容量,在学习周期完成后设计能量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483921/bq34z100-r2-change-cell-taper-voltage-and-design-capacity-design-energy-after-learning-cycle-complete

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

你好、专家

我对监测计 IC 有一些问题。

 完成  学习周期后(更新状态= 6)、  

充电时、  即使 FC=0、SOC 也会以太快的速度达到100%、

我将更改 "设计容量"、"设计能量" 以 通过稍微提高它来解决此问题。

这是一种有效的方法吗?

<Question 2>

如果有任何变化、我是否必须再次学习循环  

Design Capacity、Design Energy 和 Cell Taper Voltage

放电完成后、SOC 在静止期间增加约2%。

(RSOC_HOLD = 0、SMOOTH=1、 RELAX_SMOOTH_OK=0、RELAX_JUMP_OK=0 )

如何消除此问题? (请参阅随附的日志文件)

提前感谢您

e2e.ti.com/.../soc-jump-to-2percent.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim S、

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待及时回复
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    1-您可能是因为 ChemID 关闭、从 GPCCHEM 获得的 ChemID 百分比误差百分比是多少、所以我还会确保您的这些值设置也正确。  

       Design Capacity、Design Voltage、Charge Term Taper Current、Discharge (DSG) Current Threshold、Charge (Chg) Current Threshold、Quit Current 和 Term Voltage

    GPCCHEM:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    2-学习周期需要更新、尤其是在设计容量和设计能耗方面、因为这些功能对于电池供电至关重要

    3-I 会 在更改另一个寄存器之前检查 chemID 和数据存储器寄存器值

    谢谢!
    艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2nd-GPCCHEM.zipe2e.ti.com/.../2nd-GPCCHEM_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../BQ34Z100_2D00_R2-Data-Memory.gg.csv

    谢谢  Alan  


    1.CELL:LIB (标称值3.65V、55.6Ah、2.5V ~ 4.2V)
    2.包装配置:4S1P
    3.外部充电器:16.8V CV-10A CC
    4.操作范围: 16.4V ~ 12.0V
    但在工艺过程中使用10.0V ~ 16.8V、以获得化学 ID、根据可在整个范围内使用
    电池规格和 TI 建议。
    5.刻度(电压/电流/能量):1/10/10
    6.设计电压:3650mV(设置为电芯标称电压)
    7.设计容量=5200 (52000mA)
    8.充电终止恒定电流= 1000 (10000mA / 10、在 CC 模式下截止)
    (正常设置 FC 标志)
    9、放电(DSG)电流阈值: 8 (DSG/10) 80mA
    10、充电电流阈值:8 (80mA / 10)
    11、电池终止电压:3000mV


    电池是 SK E556 、并尝试了两次以获取化学 ID、但 报告了相同的结果(ID 2909)
    但是、我有个问题、因为 ID 2909列为额定电压为4.4V 的产品。
    是不是错了?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加  Design Energy 和日志

    e2e.ti.com/.../2678.log.xlsxDesign能源: 7592( 5200mA * 353.65V*4系列/10 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待及时回复
    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据输入看起来正常、我们继续执行 chemID 2909。 标称电压的差异不应引起问题。

    经过几个周期后、FCC 是否会继续波动?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FullChargeCapacity 每个周期更改

    我会再试一次。

    (将数据存储器初始化为默认状态-->设置数据存储器-->学习周期)

    如果有任何问题,我会再次与您联系。