This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:电池反极性连接后、BMS 不工作

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25720, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488752/bq4050-bms-not-working-after-reverse-polarity-connection-of-battery

器件型号:BQ4050
Thread 中讨论的其他器件:BQ25720

工具与软件:

论坛、您好

我正在与 BQ25720合作进行充电、与 BQ4050合作开发具有2S 化学成分的锂离子电池。 我意外地反极性连接了电池、之后 BMS 不工作。 我无法连接到 BQ Studio。 然后我发现放电 MOSFET 不工作、我将其与 BQ4050一起更改。 即使这样、我也无法连接到 BQ Studio。 下面是 BMS 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们已经指定了趋势、并将尽可能回复您。

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    肯定会等!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    任何更新!!