This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54061-Q1:TPS54061QDRBRQ1在高温环境下出现问题

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488665/tps54061-q1-tps54061qdrbrq1-issue-under-high-temperature-environment

器件型号:TPS54061-Q1

工具与软件:

你(们)好

客户报告了以下案例:

背景:1.共使用215104个,以前没有发现类似的故障! 2.1个样片到目前为止失败。

案例研究:

在室温下、TPS54061QDRBRQ1 PIN2 VCC 由12V 电源供电。 B 点输出12V 脉冲波形(如上图中通道1的波形所示)、A 点输出5V、表示工作正常;
在80 -120 ℃ 的温度下、当 TPS54061QDRBRQ1PIN2 VCC 再次上电时、B 点的电压为0V、而 A 点的电压也为0V。 温度恢复到室温后、波形恢复正常。

原理图附后。

所以、环境温度似乎对芯片功能和性能有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否发送原理图的完整图像? 我认为左侧的一些元件已经截断。  

    如何为 EN 供电? 您能否检查并确保在您提到的条件下的 EN 引脚电压仍然为高电平?

    此外、请探测以下失败的样本与良好的样本、并发送波形。

    1) BOOT-PH (跨 C400)

    2) COMP 电压

    此致、

    Niranjan