This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:有关负载开关和 e fuse 的一般查询

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480093/tps1663-general-query-regarding-load-switch-and-e-fuse

器件型号:TPS1663
主题中讨论的其他器件: TPS2663

工具与软件:

你(们)好

什么使 TPS2700成为负载开关和 TPS1663 e 保险丝?

这两款器件提供的功能是否相同?

我正在尝试用电子保险丝 TPS1663替换我设计中的一个旧负载开关、因此我想到了这一点。

据我所知、两者都有内部 MOSFET、并且在电源和负载之间切换电源的基本功能保持不变。

此致

Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    我在下面保留了负载开关和电子保险丝应用手册的基础知识链接。

    https://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf?ts = 1740649950282&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    负载开关基础知识(修订版 A)

    对于电子保险丝、其用于保护电源路径、通常位于输入端。 下游可以是直流/直流转换器或电机负载等

    负载开关通常用于打开和关闭负载。 恰好位于输出负载之前。 通常具有较低的电压和较小的外形尺寸。

    您的系统要求是什么? 我可以根据建议。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit  

    我的器件向现场器件提供24伏电源、我想保护这个电源/负载  

    对负载开关的要求  

    可通过外部电阻调节过流保护  

    2.低电平有效电源正常指示

    小于88M Ω RDS ON

    4.热关断

    5.低电平有效输入控制

    我看到 TI 提供的负载开关没有电源正常指示、而是具有过流/负载保护故障报告功能、但除此之外、它还提供开路负载检测。 在我们的应用程序中、负载可以是开路的、并且不应产生任何故障信号。

    您能提供满足这些要求的任何部件的建议吗?

    此致

    Sooraj P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    TPS2663/TPS1663适用于此应用。

    TPS2663具有 PGOOD 和 PGTH 引脚、可用作下游电路的 EN 和 UVLO。

    /FLT 信号、用于故障指示。

    如果您对 TPS1663或 TPS2663有任何疑问、请告诉我。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、如果我将负载保持开路、此 e 保险丝是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    是的、电子保险丝将在开路负载下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS1663是否 满足上述所有要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源正常引脚在短路期间会变为低电平、在正常工作期间会变为高电平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    是的、TPS1663具有您刚才提到的功能。 我重点介绍了 PGOOD 的工作方式、如下所示。 有关更多详细信息、请参阅数据表

    当内部 FET 的栅极增强时、PGOOD 变为高电平。 当内部 FET 在故障事件期间或 SHDN 被拉至低电平时、PGOOD 变为低电平。 在上升沿具有11.5ms (典型值)的抗尖峰脉冲 tPGOODR、在下降沿具有10ms (典型值)的 tPGOODF。

    FLT 引脚在故障期间变为低电平。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    您能告诉我、在短路事件(输出和接地短路)期间、电源正常引脚会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sooraj、

    在短路事件期间、FET 将关断、PG 将被拉至低电平。