This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:DC/DC 促销

Guru**** 2384470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489601/lmr54410-the-dc-dc-promotion

器件型号:LMR54410

工具与软件:

您好!

需要选择直流/直流降压稳压器和规格:输入电压28V、输出电压+15V 和-15V、输出电流1A、您能帮助推导出适合该要求的直流/直流转换器吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否说明以下几点:

    您需要两个将28V 转换为+15V 的降压转换器和另一个生成-15V 的降压转换器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pramanik:

    我们考虑使用一个输入为28V、输出为+/-15V 的直流/直流转换器、如果没有推广、请推广两个输出为+15V 和-15V 的降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    请查找随附的包含生成正负电源轨的应用手册。

    使用宽输入电压降压稳压器创建分裂轨电源(修订版 A)

    该器件可支持的最大电流为1.5A。 它适合您的应用。

    谢谢