This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562242:请求审查电路

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562242, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485823/tps562242-request-to-review-the-circuit

器件型号:TPS562242
主题中讨论的其他器件: TPS62903

工具与软件:

 如果存在任何问题或设计项目有误、请查看随附的 TPS562242电路。

请检查电感值2.2uH 是否正常并推荐电感器部分。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../Request-to-review-TPS562242-Circuit.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发送编修! 可能我会担心输入电压范围和输出电压。 不确定是否要实现3.7Vout 与3-6.5V 输入电压? 但考虑到它是降压拓扑、当 Vin 较低时、Vout 将不保持为3.7V。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道输入电压应该超过3.7V。  输入电压 范围将为3.9v ~6.5v。

     如果除了输入电压之外没有任何问题、请查看电路、检查电感值是否正常 、并建议哪个部分正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    没问题。 我会在这些日子里检查并回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lucia:

    我正在等待您的反馈、非常感谢您的快速回复。

    请首先检查电感器值并将其推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beom:

    很抱歉迟到了。 我会很快回顾

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lucia:  

     我正在等待您对  TPS562242电路原理图的审查结果。

    我什么时候可以得到您的评论结果?

     请尽快告知我原理图和电感器是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beom:

    对于电感器、我会推荐最后一个 DFE322520F-2R2M=P2、它具有最低的直流电阻和更高的额定电流。  

    对于反馈电阻器、我建议底部电阻器约为30k (这对于轻负载时的效率很好)、您可以根据 Vout 再次计算顶部电阻器。 对于 CFF、可保留为33pF (原理图中的 C12)。 然而、如果您继续使用2.3k 和12k 的电流反馈电阻器、我建议 Cff 为470pF。

    对于 TPS562242、它可以支持的最大占空比为94%。 然而,对于您的应用3.9Vin 到3.7Vout ,占空比在矫正器~95%。 如果它在重负载下工作、该器件可支持的占空比将会更低、这意味着它可支持3.9Vin 至3.7Vout/2A。 如果您想选择适合电池应用的器件、我推荐使用支持100%占空比的 TPS62903。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的  卢西亚:

    感谢您的答复。

    将输入电压设置为最小4.0v、并使用 TPS562242。

     如果是、则占空比为93%(输出电压为3.7V)

     对于反馈电阻器、我将 按照您的建议设置该值、底部电阻器(R38)为24.9k、顶部电阻器(R37)为91k。

     请检查顶部和底部电阻值是否正常。

     并在我的 TPS562242原理图中检查 R10电阻值0欧姆是否正常。

     如果不是这样的话、 R10电阻值应该为51欧姆、作为您的 EVM 板电路。

     在我的 TPS562242原理图中、除了上述项目外、另一个没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    0/51欧姆均正常。 它保留用于环路响应测试。 其他都很好。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!