This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:FB 引脚过压保护

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487829/lm5146-overvoltage-protection-of-fb-pin

器件型号:LM5146

工具与软件:

 LM5146注意 FB 上的最大电压为6V、但它对 该引脚的钳位没有任何影响。 引脚电压升至6V 以上时、是否可以依赖任何内部钳位、或者是否需要从外部钳位引脚? 此外、当 FB 远高于0.8V 但仍低于6V 时、该器件是否能够正常工作?

我们需要知道这一点的原因是、我们正在考虑将低侧反馈电阻器替换为可变电流阱。 如果在输出为高电平时禁用灌电流、则 FB 会通过20k 电阻器连接到高达30V 的电压、直到输出有时间放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liam:

    在正常情况下、FB 应保持稳定在0.8V。 没有钳位-该环路用于调节 FB 电压、它本质上是输出电压的分压版本。

    我不建议更改下 FB 电阻器–如果需要调整 VOUT 设定点、只需使用电压源和电阻器将电流注入 FB 即可。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可能只使用电流注入、但如果您对可能出现的问题有任何疑问、我们就考虑使用这种电路来替换下电阻器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放大器电路将看起来很复杂。

    参见图 10此处: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 或图 3此处: https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf 

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道该方法、这可能是我们最终要做的、但它会带来一些问题、电流阱可避免:

    1.如果 DAC 关闭、则输出电压达到最大值。

    2.如果 DAC VCC 电源轨变为零、则电流将注入 DAC 输出端。 我找不到能够提供最大电流注入规格的单个 DAC 或运算放大器。 我怀疑大多数人会容忍它、但我更希望有一个规格来保证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流入 FB 的电流受串联电阻限制-这用于设置最小和最大调整范围。 电阻器的另一侧实际上是可调节电压源。 基本上、向 FB 注入电流意味着上部反馈电阻器中的电流更小、从而使 Vout 设定点更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以理解、但是当 DAC VCC 为0时、DAC ESD 结构将灌入电流并增加输出电压。 但我发现、当 VCC = 0时、少数最近的 TI DAC 通过在高达5.5V 的频率下变为高阻态解决了这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout-max 将有效地由与下部反馈电阻并联的串联电阻设置、FB 仍将调节为0.8V。