This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1 OVP 最小和最大容差问题

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489400/lm5170-q1-lm5170-q1-ovp-min-and-max-tolerance-question

器件型号:LM5170-Q1

工具与软件:

您好、应用团队:

 我们想知道 LM5170-Q1 OVP 最小值和最大值容差如下所示。 您能否帮助提供 我们可以设计的 R (OVPA)和 R (OVPB)最小/最大电阻的最小和最大值以获得更高精度的 OVP 阈值?

谢谢你  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    容差在最坏的情况下约为10%。 仅供您参考。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Feng:

      注释,所以对于最小/最大容差范围,这是+/-10%的意思,我是正确的吗?  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    是的、更坏情况±10%是根据测试结果和分析估算的。 我们不保证产品中包含此内容。

    此致、

    Feng