请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65262-2 工具与软件:
数据表中未指定最大 PGOOD 电流。 其中一个测试条件表示1mA 可以接受。

和第7.3.11节建议在"10到100k Ω 与5.5V 或更低电压源之间连接一个上拉电阻器"、表明550uA 是可接受的。
~、我想将 Δ V 5mA 灌入 PGOOD 中、这样足以驱动具有足够裕度的 BJT、从而支持更大的负载。
您能告诉我在极端温度下实现高可靠性和长寿命的最大 PGOOD 灌电流是多少?
谢谢。