This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2:最大 PGOOD 电流

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488527/tps65262-2-max-pgood-current

器件型号:TPS65262-2

工具与软件:

数据表中未指定最大 PGOOD 电流。 其中一个测试条件表示1mA 可以接受。

和第7.3.11节建议在"10到100k Ω 与5.5V 或更低电压源之间连接一个上拉电阻器"、表明550uA 是可接受的。

~、我想将 Δ V 5mA 灌入 PGOOD 中、这样足以驱动具有足够裕度的 BJT、从而支持更大的负载。

您能告诉我在极端温度下实现高可靠性和长寿命的最大 PGOOD 灌电流是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请让我检查您的问题、并在这些天与您联系。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我建议灌电流不大于550uA、因为我们建议最小电阻为10k (对应5.5V 或更低的上拉电压)、以确保长期可靠性。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到产品说明书上显示的内容、但建议使用最小10k 电阻器有很多原因。 数据表还指出、当灌入1mA 时、引脚上的最大电压为0.4V。 这是否意味着灌电流5mA 的唯一缺点是最大压降将为2V? 这是我的电路可以承受的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    数据不可用。 实际上、PG 电路需要最大灌电流才能保持其特定的低电平。 我建议遵循数据表。 谢谢!

    BRS

    卢西亚