This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:RGB 订单是否是强制性的?

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489846/lp5024-is-rgb-order-mandatory

器件型号:LP5024

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我计划在设计中使用 LP5024、但我想澄清一下:
是否必须按照数据表中所述的特定 R/G/B 顺序连接 RGB LED?
或者、我是否可以将 LP5024视为通用24通道恒流 LED 驱动器、并将任何彩色 LED 连接到任何输出通道、通过 I2C 单独控制每个通道?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、您可以 将任何彩色 LED 连接到任何输出通道、并通过 I2C 单独控制每个通道。

    由于有额外的组寄存器可用于通过下面的映射关系控制组通道、因此数据表按顺序显示了 R/G/B。

    但对于您的应用程序、只需使用 Tx_Color 4052寄存器即可单独控制每个通道。

    此致、

    Felix