工具与软件:
TPS61379的数据表再次使用了"输出电容器"一词并调用了引脚10 OUT、同时将引脚9引用为 VO、这使读者感到困惑。
具体而言、从技术角度而言、升压转换器的输出为引脚10 OUT。 在数据表电路原理图中、它装备有一个外部电容器 C3。
引脚9 VO 相当于负载断开 MOSFET 的下游 OUT。 VO 引脚9在数据表电路原理图中装备了电容器 C4。
在我看来、如图所示引脚上的 C3电容器必须强大、才能承受高开关电流、但数据表中的 C3几乎不起作用。 但是、数据表非常详细地介绍了 C4的特性。
是否有人能就 C3的特点提供更多的指导? IC 的设计是否实际上使 C3上的纹波比我认为的不重要?
Jim Olson
治愈性声音
卡梅尔、在美国