工具与软件:
尊敬的 TI:
感谢您更新官方数据表。
是否有新版本的 TPS923653 Excel 计算器可用、或者 V1 P2仍然是最新版本? 我问这个问题的原因是 版本1p2不计算 RCOMP 和 CCOMP。 它也不计算 ROP1/ROP2 -只是验证而已。 我不确定、但我认为新数据表修订版 B 的 OVP 阈值略有变化。
一个实用问题:LCD 背光规格通常提供此数据:LED 电流(最小值、最大值、典型值)和 LED 电压 (最小值、最大值、典型值)。 如何 根据这个正确计算 ROP1/ROP2?
顺便提一下、我认为有一个可能的错误尚未解决。 在第 8.2.1.2.1节中、根据 表7-1使用电感器选择500kHz 频率。 开关频率与 RFSET 电阻值间的关系频率500kHz 不可用。
此致、
Thomas