This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:调光12x Cree XP-G4 LED 的原理图审阅

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487813/tps922055-schematic-review-for-dimming-12x-cree-xp-g4-leds

器件型号:TPS922055

工具与软件:

尊敬的 TI:

我想要求对以下设计进行审查。 本设计的目标如下:

  • 12x Cree XP-G4高强度 LED 串联调光
  • 42V 输入
  • 混合调光(ADIM/HD 拉至接地)
  • 1kHz PWM 信号
  • 1.5A 最大电流
  • 无闪烁的流畅低端调光

我严格遵循了数据表中提供的第二个应用示例、因为该示例似乎符合我的需求。 所有值均根据提供的公式计算得出。

问题:

  1. 为此、应选择什么开关频率(目前我使用的是1MHz、它提供10uH 的电感器、这是否明智?)
  2. 对于选择合适的二极管有什么指导原则。
  3. 适合使用我的 UVP 电阻器
  4. 是否需要任何额外的输入电容?
  5. Cflt 在评估板上为2.2uF、在数据表上为1nF。 这是一个非常大的差异。 为什么?
  6. Ccomp 在评估板上为10nF、但在数据表上为1nF。 这种差异的原因是什么?
  7. 对于0603元件、无源电容器不是很靠近 IC (请参阅第一张图片)、这是问题吗?

注释:

  • 除1uF 输出电容器(0805)和输入电解电容器外、所有无源器件均为0603。
  • FAULT 下拉至接地。
  • ADIM/HD 被拉至接地以启用混合调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请让我复查您的原理图、并在这些天中给您答复。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

    非常感谢。 我期待阅读您的答复。

    请在下方查找更新的布局和原理图:

    我尚未完成在此布局中添加过孔的过程、但它提供了布线和放置概念。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的更新。 我将查看您发送给我的最新原理图和布局、并会在明天之前提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    谢谢、您有时间审查此设计吗?

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    [报价用户 id="646438" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487813/tps922055-schematic-review-for-dimming-12x-cree-xp-g4-leds "]
    • 为此、应选择什么开关频率(目前我使用的是1MHz、它提供10uH 的电感器、这是否明智?)
    • 对于选择合适的二极管有什么指导原则。
    • 适合使用我的 UVP 电阻器
    • 是否需要任何额外的输入电容?
    • Cflt 在评估板上为2.2uF、在数据表上为1nF。 这是一个非常大的差异。 为什么?
    • Ccomp 在评估板上为10nF、但在数据表上为1nF。 这种差异的原因是什么?
    • 对于0603元件、无源电容器不是很靠近 IC (请参阅第一张图片)、这是问题吗?
    [报价]

    是的、如果您使用的是1MHz 开关频率、则宜选择10uH 电感器。

    选择合适的二极管主要取决于额定电压和电流。 您可以告诉我二极管的器件型号、我可以帮您检查一下。

    我们有一个有关如何选择合适的 UVP 电阻器的常见问题解答、请参阅:  

    对于输入电容器、我建议您可以遵循用户指南中的68uF/100V + 2* 22uF/100V、并在靠近 VIN 引脚的位置添加额外的100nF 电容器、以实现高频滤波。

    请遵循数据表、为 CFIT 选择1nF。 我们正在修订用户指南。

    请下载数据表、并为 Ccomp 选择1nF。 我们提供了有关如何选择补偿元件的常见问题解答。 请参阅:  

    我建议您将其放置在尽可能靠近器件的位置。

    有关布局、请参阅数据表图8-26。 在原理图中、FAULT 接地。 不过、在布局中、看起来像是悬空的。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚