This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:SHIP FET

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487896/bq25798-ship-fet

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: TPS25751

工具与软件:

您好!

我将使用 EEPROM 来控制 TPS25751和 BQ25798功能、没有主机/MCU。

我要添加 SHIP FET 以降低功耗、我的问题是、

(1)当存在输入源时、将 FET 置于开启状态。

(2)当输入源不存在时、将 FET 关断。

我想知道、使用 EEPROM、船舶 FET 可以工作吗?

Tks。
Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    只要 V (BAT)大于3.0V 典型值、shipFET 就处于开启状态。 施加的输入电压决定主机是可以写入 I2C 位以进入运输模式(I2C 可用)还是关断模式(无 I2C、最低 IQ)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、我不明白、
    我的应用、用于控制 TPS25751和 BQ25798功能的 EEPROM、无主机/MCU。
    进入运输模式(FET 关断)时。
    2.离开运输模式时(FET 开启)。

    Tks。
    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    使用 SDRV 引脚进入/退出运输模式的唯一方法是 I2C 主器件在输入电压被移除后对运输模式寄存器进行写入。  我认为 EEPROM 无法做到这一点。  因此、我建议您不要使用 SDRV 来驱动 NFET shipFET。  相反、我建议使用一个 PFET shipFET、该 FET 通过1m Ω 电阻上拉至电池并由 NFET 下拉、可通过开关进行控制。  该 PFET 将完全断开电池与充电器的连接、包括 BATP 引脚。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否给"PFET shipFET"绘制一个简单的原理图、它通过1m Ω 电阻上拉至电池并通过 NFET 下拉、可以通过开关进行控制。"

    谁可以控制"可通过开关控制的 NFET"? SDRV?

    此致、
    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    我感到困惑。  您是否可以写入 I2C 寄存器?  仅当充电器在运输模式或关断模式下接收到 I2C 写入时、SDRV 才会关闭。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 HW RD、  

    我使用 TI EEPROM+TPS25751+BQ25798 GUI 解决方案、因此我需要了解 硬件应用的局限性。

    Tks。

    Mulin