This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:反馈电阻器 R2选择

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489641/tps7a7001-feedback-resistor-r2-selection

器件型号:TPS7A7001

工具与软件:

您好!

我在设计中使用 TPSTA7001 LDO、并参考数据表来选择反馈电阻器。 数据表建议在设置输出电压时在27K 和33K 之间选择 R2。

我想了解:

1.造成这一特定范围的原因是什么?

如果我选择的值超出此范围、会出现什么情况?

我附上了数据表中的一张快照作为参考。

我感谢您对此的任何见解。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 造成该范围的原因是什么?

    反馈电流要求:  

    • LDO 的内部基准和误差放大器需要通过反馈网络提供一定范围的电流才能进行精确调节。 在建议范围内选择 R2有助于确保足够的电流流经反馈引脚、使其保持在理想的工作条件内。

    稳定性和噪声性能:

    •  LDO 依赖于已针对特定反馈阻抗进行表征的反馈环路。 如果电阻器过高、噪声敏感性会增加(因为高阻值电阻器拾取更多噪声)。 如果电流过低、反馈环路会消耗很大的电流、并且可能无法正常工作。

    精度和偏移注意事项:

    • 如果 R2过大、误差放大器的内部失调电流可能会变得更显著、从而导致输出电压不准确。 相反、极低的电阻值会不必要地增加静态电流和功耗。

    2.如果您选择的值超出此范围、会发生什么情况?

    • 过高(> 33 kΩ ):
      • 反馈电流减小可能导致调节误差、因为放大器输入偏置电流和失调电压变得更加突出。
      • 可能更高的噪声拾取、因为反馈节点对干扰变得更加敏感。
    • 过低(27 kΩ ):
      • 通过反馈网络获得更高的静态电流消耗、这会影响功效。
      • 环路动态变化(例如增益裕度和相位裕度)可能发生变化、在极少数情况下、还会出现稳定性问题。
      • LDO 仍将进行调节、但您可能会看到不必要的功率损耗和真正的性能优势。

    希望这对您有所帮助、

    Vahnroy Hosear