请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50EVM-561 主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM、BQ40Z50、BQ25792-01和 BQ25792.
工具与软件:
您好!
我们将使用 BQ40Z50EVM-561和 USB-01进行测试 、以评估 BQ40Z50和 BQ25792/8 以及更高版本的 USB-PD-CHG-EVM C 器件。
我们将这些板单独运转、但需要将 BQ40Z50EVM-561连接至 USB-PD-CHG-EVM -01、从而通过 USB-PD-CHG-EVM -01板为电池充电。
但 PACK -和+将不会继续激活、因此不会充电。 我试图找到一些关于它的东西,但找不到,预先信息和阅读所有可用的手册,但也许我错过了一些东西。
也许您可以进一步帮助我。
此致 Erik