This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:BQ40Z80EVM-020、BQ25756EVM

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM, BQ40Z80EVM-020, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489023/bq40z80evm-020-bq40z80evm-020-bq25756evm

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ25756EVM、、 BQ25756

工具与软件:

 e2e.ti.com/.../FG_5F00_GHG_5F00_LOG_5F00_REG_5F00_with_5F00_Errors.zip
您好!

我将使用 BQ40Z80EVM-020和 BQ25756EVM 为6节电池充电、最终目标是获得电池的化学 ID。 但是、充电期间、我一直在收尾充电期间获得电流和充电电压尖峰、当这种情况下、电感器(我假设)也开始占用收尾的其余部分。 我已经分别上传了充电器和电量监测计的寄存器和.srec 与电量监测计的日志、该日志也如图所示。 原因可能是什么?如何解决?

此外、充电器和电量监测计上的终止电流都设置为250mA、但可以看出它会下降得多、即使在 FC 位设置时也永远不会终止。

提前感谢您的任何帮助。

此致

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我相信、收尾期间电流的这一跳跃是充电器的问题、请使用 BQ25756发布另一个 E2E 主题、并注明该主题的主题标题、因此充电器团队会对此进行研究。 如果电量计存在其他问题、请在此处发布。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、您好!

    感谢您的回复、我已在新主题下发布了该回复。 终止电流限制设置还是满电荷(Fc)条件不会停止电量监测计侧的充电、因为它会充电超过这两个条件。

    此致
    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    TC 位和 FC 位是 Flags 位、不会导致电量监测计关闭 CHG FET 停止充电。 这些应由主机进行检查、以便让充电器知道何时停止充电。

    此致、

    Anthony