This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2HB16-Q1:原理图审阅

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489693/tps2hb16-q1-schematic-review

器件型号:TPS2HB16-Q1

工具与软件:

您好!

谢谢、请帮助查看原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    原理图看起来不错! 建议将4.7nF 电容器与 VBB 上的220nF 电容器并联。 此外、VOUT 应具有一个220nF 电容器来滤除电压瞬变。  

    这参考了 ISO7637-2中的 ESD 标准

      

     此外、我看到用于 SENSE 的 RPROT 电阻器为0欧姆。 此电阻器的阻值应保持在15k、类似于其他布线上的 I/O 保护电阻器。

    BR、  

    艾伦