This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUCK-CONVCALC:降压转换器建议

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489521/buck-convcalc-buck-converter-suggestion

器件型号:BUCK-CONVCALC
主题中讨论的其他器件:LM5169、LM5168

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在寻找降压转换器、以将16.8V 到154V 的输入电压转换为12V 输出、并且输出电流要求为0.5A。 如果是、建议使用哪种器件用于此目的、是否可以使用可用的高侧降压转换器拓扑?

谢谢你。

BR、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我想我们没有任何能够承受154V 输入电压的转换器。

    但是、如果可将输入电压降至120V 或以下、则可使用 LM5168或 LM5169。

    谢谢