This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51403:可调节输出电压

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489526/lmr51403-adjustable-output-voltage

器件型号:LMR51403

工具与软件:

你好
我需要让 THR 降压转换器的输出电压可以通过 微控制器应用进行动态调节。

一种常用的方法是通过 DAC 和电阻器向 FB 引脚注入额外的电流(请参阅 slyt777中的第4页、 适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法)。

结合使用 LMR51403 (或其他降压转换器)解决方案有哪些缺陷和/或缺点?

另一方面、EN 引脚将由应用驱动、从而在需要时启用/禁用输出。 如果在启用输出之前引脚 FB 上已经存在初始电压(由于 DAC 和电阻器)、该怎么办?

提前感谢!

此致

Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、您可以在有限范围内更改任何降压稳压器的输出电压。

    很难提前预测是否会遇到任何问题。

    在投入生产之前、您需要设计应用并在 EVM 上进行测试。

    一旦您拥有可测试的设计、我们就可以进一步提供帮助。

    谢谢