Other Parts Discussed in Thread: LMR51403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR51403 工具与软件:
你好
我需要让 THR 降压转换器的输出电压可以通过 微控制器应用进行动态调节。
一种常用的方法是通过 DAC 和电阻器向 FB 引脚注入额外的电流(请参阅 slyt777中的第4页、 适用于直流/直流转换器的输出电压调节方法)。
结合使用 LMR51403 (或其他降压转换器)解决方案有哪些缺陷和/或缺点?
另一方面、EN 引脚将由应用驱动、从而在需要时启用/禁用输出。 如果在启用输出之前引脚 FB 上已经存在初始电压(由于 DAC 和电阻器)、该怎么办?
提前感谢!
此致
Gerardo