This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:栅极驱动器在已被旁路时因过流故障而跳闸。

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC5390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1487858/ucc21710-gate-driver-tripping-on-over-current-fault-when-it-is-already-bypassed

器件型号:UCC21710
主题中讨论的其他器件: UCC5390

工具与软件:

我将 UCC21710用作 Wolf-Speed 评估板的一部分。 但是、栅极驱动器意外开启过流故障。 通过将源极连接至相应的 JT 连接器、可绕过保护。

此外、我将引脚2 (OC)和引脚3 (COM)短接、因此不应有任何 FLT (低电平有效)信号。 但是、司机仍在假车旅行。

任何其他绕过跳闸的方法。

另一个问题:在本例中、EN 信号始终为高电平。 这是复位故障的正确方法吗?

注意:这是 ANPC 逆变器电路的一部分。 当直流链路电压超过特定的阈值时、驱动器就会跳闸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    此行为与输出芯片与输入芯片通信故障的方式有关。 输入侧有一个开关键控电路、可对来自输出芯片上故障检测电路的3个上升沿进行计数。 但是、OUT 下降沿会导致与错误触发 nFLT 类似的交叉通道噪声。 限制此问题的一种方法是减慢 OUT 下降沿以消除下冲。 该问题在低温条件下最为严重、这会降低内部滤波器的效率。

    是的、您可以通过 在 EN/nRST 引脚上发送负脉冲来重新设置 nFLT。

    如果想要更简单、可以使用不采用此 nFLT 作为潜在故障机制的栅极驱动器、如 UCC5390。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiiii Sean、

            非常感谢您的建议。 根本问题似乎是导致交叉通道噪声的"OUT"下降沿。

    在栅极驱动器外部是否有任何其他方法可以用来降低此通道噪声的影响。 在这种情况下、使用外部屏蔽层会有帮助吗?

    有任何原因、当电源侧的外部直流电压大于450V 时、为什么此问题会加剧?

    我根本不需要这种保护、因此绕过它所需的任何方法都是可以接受的。

    此致、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    我的同事已经成功测试了一个跨隔离栅的高电压~100pF 电容器来分流该噪声。 这可以在低侧有效、因为不会有任何充电循环。  

    较高的 HV 总线电压通常意味着开关期间的噪声较大。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Sean

            感谢您的帮助。 我应该在栅极驱动器的哪两个引脚上添加此电容器?  

    此致、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    她在接地端添加了这个电容器。 希望您在输入侧具有一个 gound 平面、可以吸收噪声注入而不产生接地约束问题。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Sean

            也是在高侧栅极驱动器上添加此电容器的好主意吗?

    此致、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ankit:

    在高侧接地端(开关节点)和逻辑接地端之间添加电容器不是一个好主意。 电容器会给开关节点带来严重负载、并会给 FET 增加很多损耗、此外、它还会向逻辑接地注入高交流电流。

    在低侧栅极驱动器上添加一个电容器也不是好主意、但在我的同事的测试中发现这可以缓解 UCC21710 nFLT 误触发的问题。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Sean

             感谢您的推荐。 我会尝试你建议的东西,然后回到你。

    此致、

    Ankit