This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173-Q1:您是否可以推荐另一款可设置充电电流1.5A 或更高的超级电容器充电器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173-Q1, BQ25856-Q1, BQ24640, TPS551892-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1486518/bq25173-q1-can-you-recommend-another-supercaps-charger-which-can-set-charging-current-1-5a-or-higher

器件型号:BQ25173-Q1
Thread 中讨论的其他器件: BQ25856-Q1BQ24640TPS551892-Q1

工具与软件:

我正在使用 BQ25173QWDRCRQ1、但它具有800mA 最大充电电流、您是否有其他方法可以支持更高的充电电流来进行超级电容器充电?

谢谢

最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    BQ25173-Q1可并联工作以提供更多电流、这是不是可能的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也曾想过这个问题、但 BQ25173-Q1输出是否会短接在一起并连接到超级电容器?

    如果一个 输出略高于另一个输出、或缺少使能时序、这会导致任何损坏、后果是什么?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    您需要多大的输出电流和什么是充电电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要大约1.5A - 2A、5V、13V 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值  

    13V 输入至5V 输出将在线性充电器上产生大量功率耗散。   

    如果可以选择开关转换器、请查看 BQ25856-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    我有30F/3V 超级电容器,我计划使用4-8个,充电电流低至1A-1.5A 最大,你有更好的建议吗?

    我觉得 BQ25856-Q1对于为这些超级电容器充电而言可能太重。

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25856-Q1在 CE 为高电平时的静态电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    我觉得 BQ25856-Q1可能太重了、无法为这些超级电容器充电。

    如果可以选择非 Q1器件-请查看 BQ24640。  这是一款降压开关充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    您可以看看其他想法吗?

    (5) TPS551892-Q1:降压/升压至充电超级电容器-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    请评论一下、看看是否可以

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、最大值

    很抱歉、不支持 TPS551892-Q1。