This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:询问有关使用光电二极管进行低功耗能量收集的信息

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1491024/bq25570-inquiry-about-low-power-energy-harvesting-with-photodiodes

器件型号:BQ25570

工具与软件:

您好、TI 社区:

我正在与 Essentim GmbH 和慕尼黑工业大学合作开发感应植入体、我们的目标是使用近红外线(NIR)光进行无线供电。

为此、我们使用基于光电二极管的能量收集系统将传入的 NIR 光转换为电能。 根据我们的设置、可用的功率范围将为1mW 至50mW、工作电压可能低至120mV。

由于 BQ25570具有超低功耗启动功能和集成降压转换器、因此它似乎是适合我们应用的能量收集装置。 在继续之前、我想提出以下问题:

BQ25570能否在我们给定的功率范围(1-50mW)和电压条件(~120mV 及以上)内高效地收集能量?
在与光电二极管作为能源使用时、是否有任何推荐的电路配置或外部元件可优化其性能?
是否有适用于 BQ25570的评估或开发套件可让我们在应用中测试其性能?
对于有关如何针对我们的用例更好地实施此 IC 的任何见解、参考设计或指导、我们将不胜感激。

提前感谢您的帮助!

此致、
Paul Morandell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    在正常充电过程中、该电压在功率(>0.005mW)和输入电压(>100mV)方面应表现良好。 不过、如果您从放电状态(VSTOR < 1.9V)开始、则输入端所需的冷启动最小值为15uW 和700mV。

    对于评估、您可以查看 BQ25570EVM 及其 用户指南

    此致、

    Juan Ospina