This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:当其他外设位于同一系统中时、如何连接 USB D+和 D-?

Guru**** 2536260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, TS3USB221A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490569/bq25629-how-to-connect-usb-d-and-d--when-other-peripherals-are-in-the-same-system

器件型号:BQ25629
主题中讨论的其他器件: TS3USB221A

工具与软件:

嗨、团队:

我有一个系统可以将 USB 适配器(电源)或 PC (电源和数据 DFP)连接到系统的 USB 终端。

系统具有用于充电的 BQ25629、但也存在 USB 2.0器件。

应该如何连接这两个 IC?(BQ 充电器和器件)我们是否直接连接它们?

连接后、BQ25629将通过 D+ D-脉冲进行 USB 检测。 我假设它将在 D+ D-上跟进 Hi-Z、以便让其他器件开始 USB 枚举;但是、我无法确定 BQ 引脚在 DCP 检测后的行为方式。 您能详细说明一下吗?

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:  

    当终端应用的系统中有一个 USB 2.0器件时、建议使用多路复用器 IC 来正确隔离器件之间的 D+ D-线路。 适当的隔离可确保另一个器件不会干扰 BQ25629上的 D+/D-输入类型检测、还可确保 BQ25629不会导致与 USB 2.0器件的数据传输出现任何问题。  

    可能有一个较新的多路复用器器件可用、但我们以前建议使用 TS3USB221A IC 来实现此功能。  

    此致、

    Garrett