Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25183, LM20242
主题中讨论的其他器件:LM5180、、 LM20242
工具与软件:
您好、TI 专家!
我正在设计具有以下要求的双输出电源:
VIN:16...32VDC
Vout1、Iout1:隔离式、12.1VDC、300mA 最大值
Vout2、Iout2:隔离式、最大12、1VDC、300mA
高达1、5kV 的高压隔离。 我将使用 wuerth WE-IBTI 750342156请参阅原理图:
数据表 T1及其连接: 
现在,随着讽刺的内部审查,我开始了路线板. 由于我有一个非常有限的空间,我正在努力与以下细节:
将 LM25183和 T1彼此靠近放置、这与 LM5180的评估板(此开关系列的一部分)类似、将链接此 
我正在将 LM 的开关节点引脚1连接到 T1引脚1并同时将 LM 的引脚3连接到 T1引脚8。 它们必须相互交叉、而后者需要使用第二层来实现: