This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:自电源设计?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25750EVM, TPS25750, TPS25751EVM, TPS552872EVM, TPS22976, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVMTPS552872EVMTPS22976、BQ25798

工具与软件:

查看 TPS25750EVM (随附原理图)

1. 这似乎不是通过 USB-C 实现的自供电   是这样吗?   似乎您需要桶形连接器。   我已经订购了电路板、但不确定它是否符合我的需求。   
2. 如果不能自供电、您有没有可以实现自供电的参考设计?   此设计包含我需要的所有方面(BQ、12V、USB-C)。   

谢谢


Don


e2e.ti.com/.../3718.PSIL138A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    对于任何新设计、请使用 TPS25751、它是 TPS25750的 P2P 功能兼容后继产品。 TPS25750为 NRND。

    我将回答有关 TPS25751的以下问题

    user4180637 说:
    1.  这似乎不是通过 USB-C 实现的自供电   是这样吗?   似乎您需要桶形连接器。   我已经订购了电路板、但不确定它是否符合我的需求。   [报价]

    TPS25751能够"通过 USB-C 自供电"、并支持"电池无电模式"、在该模式下、它可以引导并通过 Type-C 端口供电。 在数据表中搜索"无电电池"以了解更多信息。

    user4180637 说:
    2.  如果不能进行自供电、您是否有可以展示自供电的参考设计?   此设计包含我需要的所有方面(BQ、12V、USB-C)。   [报价]

    它可以自供电。

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。   我确实收到了 USB-PD_CHG-EVM 评估板。   我的大部分设计似乎都正确无误、我喜欢它、因为它本身包含:

    我在 Digikey 上查看 TPS25751EVM、它被列为"不再生产"。   但如果 TPS25750为 NRND、您知道这意味着什么吗。  我会有3年的生命吗?    

    您知道 USB-PD-CHG-EVM 板在电流条件下的等效表现吗?  (带 BQ 电池充电器的 USB C PD (4节锂离子电池)。

    再次感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    我们不建议将 TPS25750用于任何新设计。 根据要使用 TPS25751的 TPS25750 PD 更新了 USB-NRND CHG_EVM。 我们目前正在更新文档、但 TI.com 上的 CHG-EVM 应该填充 TPS25751、而不是750。

    如果您具有焊接能力、则可以将当前 CHG-EVM 上的 IC 从 TPS25750切换到 TPS25751。

    我不知道为什么 TPS25751在 Digikey 上说已停产、它仍在 TI.com 上受支持并有库存。

    TPS25751是一款有源器件、我不建议使用 TPS25750。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    消息已收到。  我将介绍 TPS25751。    我目前使 USB-PD-CHG-EVM 与采用4节锂离子电池的 TPS552872EVM 搭配使用、并按预期工作。   在速度和电流范围内运行非常愉快。   


    1) 1) TPS25751与 TPS25750引脚对引脚兼容、因此只需将其换出即可。   我想复制 USB-PD-CHG-EVM 板、但将 TPS25750换成71并加载新的 EEPROM 固件。   还有其他我要担心的东西吗?  

    2) 2) 当我关闭负载(SYS)、断开 USB-C 时、USB-PD-CHG-EVM 的电池消耗很担心、我 应该对电池组采用哪种类型的排水?   我可以测量一些东西、但想知道您是否已经头脑清醒了。

    3) 3) 是否可以使用简单的方法从 BQ25798关闭 SYS 来关闭系统、但要保持对电池充电的能力?   我曾想使用 TPS22976来关闭系统的 SYS、但不确定这是否是最佳方法。

    再次感谢并取得进展、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    [报价 userid="90656" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design/5723748 #5723748"]1) TPS25751与 TPS25750具有引脚对引脚兼容性、因此只需将其换掉即可。   我想复制 USB-PD-CHG-EVM 板、但将 TPS25750换成71并加载新的 EEPROM 固件。   还有其他我要担心的东西吗?  [报价]

    很棒的地方 我们强烈建议将 EERPOM (U5)大小增加到512K 位。 补丁大小当前刚好达到256K 位 EEPROM 的最大大小、并且它会有一些问题需要解决。

    这张图片来自 TPS25751EVM 用户指南、显示了我们正在使用的部分。

    [报价 userid="90656" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design/5723748 #5723748"]2) 当我关闭负载(SYS)、断开 USB-C 连接时、USB-PD-CHG-EVM 上有电池消耗问题、 我应该给电池组充电哪种类型?   我可以衡量的东西,但想知道你是否不知道你的头。[/报价]

    我不确定这一个、我主要为 USB-C PD 产品提供支持。 您能否提交另一个专门询问此问题的 E2E 主题?

    对于任何与 USB-C PD 相关的问题、可以继续在此处提问。

    [报价 userid="90656" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design/5723748 #5723748"]3) 是否可以轻松地从 BQ25798关闭 SYS 来关闭系统、同时又能保持电池充电?   我曾想使用 TPS22976来关闭系统的 SYS、但不确定这是最佳方法。[/QUOT]

    我不太确定的另一个 BQ 问题。 它看起来没有专用开关来断开 SYS 引脚与充电路径的其余部分、因此您可能需要自己的方式。 不过、我会直接在您制作的单独主题中与 BQ 团队确认。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了 TPS25751的原理图、添加了512KB EEPROM。    几个后续问题:

    1 - ADCIN1/2、在原理图中、它将其连接到 LDO_1V5。   如果我始终希望处于灌入模式、 是否应该更改 ADCIN 输入、1=3.3V、2=GND?   我添加了分压器、但不确定这应该是 VCC3.3还是 VCC1.5V。


    2 -我要向 USB 集线器运行 USB-C 信号- 只需验证是否不需要 USB 2.0信号进入 TPS25751、对吗?

    我确实有关于 BQ25798中支持桶形连接器和 USB-C 的问题    我是否需要打开另一个线程以检查我的设计是否正确?

    e2e.ti.com/.../2335.output.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、您好!

    1 - ADCIN1/2、在原理图中它绑定到了 LDO_1V5。   如果我始终希望处于灌入模式、 是否应该更改 ADCIN 输入、1=3.3V、2=GND?   我添加了分压器、但不确定是 VCC3.3还是 VCC1.5V。

    两种行为都没有问题、这些行为只定义了电池电量耗尽模式下的 PD 控制器行为(即没有电路板电源时、系统和 PD 控制器从 Type-C 连接器上移除电源)。

    对于始终使能灌电流、我们关闭电源路径并协商 Type-C 灌电流合约(最大5V、3A)

    对于安全模式、我们不启用受电路径、但仍将协商 Type-C 合约。

    两种方法都应该起作用。

    在"电池无电"启动时、TPS25751会生成其 LDO3V3电源轨、电源轨由 Type-C 端口提供。 这将为 I2C EEPROM 供电。 上电时、TPS25751会自动从 EEPROM 加载固件映像、并以加载的任何配置运行。

    [报价 userid="90656" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design/5724503 #5724503"]2 -我要向 USB 集线器运行 USB-C 信号- 只是要验证我不需要 USB 2.0信号进入 TPS25751、对吗?

    正确。 如果您希望支持传统充电方案 BC1.2、我们可以使用 GPIO4/5引脚来通告和检测该协议。 这些引脚对 USB 数据不执行任何其他操作。 否则、请勿将 D+/D-引脚连接到 TPS25751、并将引脚布线到设计上的任何 USB2端点。 TPS25751不对 USB2数据执行任何操作。

    [报价 userid="90656" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489255/tps25750evm-self-power-design/5724503 #5724503"]我对 BQ25798有关支持桶形连接器以及 USB-C 的问题确实有疑问    我是否需要打开另一个主题以检查我的设计是否正确?

    如果您已发布了有关 BQ25798的其他主题、则可以在此处询问此问题。 这似乎是一个系统级的问题、因此我不太确定谁是最好的问题。 也可以随时在此处提问、看看我是否可以提供帮助。

    谢谢。此致、

    Chris