请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC25660 工具与软件:
我将使用 UCC256601设计一个可调电源、其 输出电压为0V 至300V、输入电压为170VAC -240VAC。 是否可以使用 UCC256601?
谢谢!
John
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我将使用 UCC256601设计一个可调电源、其 输出电压为0V 至300V、输入电压为170VAC -240VAC。 是否可以使用 UCC256601?
谢谢!
John