This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC256601可以设计为可调节电源吗

Guru**** 2516350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1489954/ucc25660-could-the-ucc256601-be-designed-an-adjustable-power-supply

器件型号:UCC25660

工具与软件:

我将使用 UCC256601设计一个可调电源、其 输出电压为0V 至300V、输入电压为170VAC -240VAC。 是否可以使用 UCC256601?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您不能将 LLC 用于如此高的 输出电压范围。 请在不使用控制器名称的情况下创建其他主题。 您会收到此应用的拓扑建议。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta P:

    LLC 是否可 用于 170VAC-240VAC 的输入电压范围、对吧? LLC 提供的输出电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以将 LLC 用于170-240V 交流电。

    当从输入到输出要求的最大增益不超过2.5 - 3时、LLC 更高效。

    此致

    Manikanta P