This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:TUSB542's RX_CON 是否可以添加交流耦合电容?

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490882/tusb542-can-tusb542-s-rx_con-add-ac-coupling-capacitor

器件型号:TUSB542

工具与软件:

你好。 我有一个问题要问。 可以在 TUS542的数据表中找到  

RX_CON1和 RX_CON2无交流 耦合电容器。 它们连接至 Type-C 插座。

在 通用串行总线3.2 规范中、我发现单通道 RX 可以添加交流 耦合电容器。

因此、我按如下所示更改设置。 我想知道信息是否正确?  

请注意: rx_con 添加了一些330nF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RX 对上的330nF 电容器是可选的。 这些条件的目的是确保无论在 USB-C 电缆上看到的 TX 电容是多少、电缆都保持在 USB 规范中定义的75-265nF 电容值范围内。