This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:数字 EN 控制

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490471/tps22811-digital-en-control

器件型号:TPS22811

工具与软件:

我已使用 TPS22811LRPWR 实现了以下设计、但无法启用12V0_TEC 输出。  我对其进行配置的方式中、包含一个用于设置 NEN/OVLO 的电阻分压器。  输入电压为12V、在该引脚上施加大约0.9V 的电压。  但是、我没有继续使用电阻分压器、而是将 EN/UVLO 引脚连接到3.3V 逻辑电平的 CPLD。  这样、我们就可以根据需要通过 CPLD 引脚启用和禁用12V0_TEC。  启动时、此引脚上的电压为0V、直到 CPLD 写入逻辑高电平(3.3V)、此时我认为 UVLO 和 OVLO 条件均已满足、并且器件应打开。  但是、当我们向该引脚写入3.3V 电压时、器件将无法开启。  这不是一种可接受的实施方式吗?  您是否认为此原理图存在会阻止器件开启的任何其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您尝试打开此部件的方式没有任何问题。 您能否为所有引脚共享一些波形或万用表读数(稳态)。 还要告诉我您在尝试启动时使用的负载。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush
    嗯、可能是误报。  我尝试了另一个电路板、 但该电路正常工作、因此我猜是以前的电路板组装或制造有一些错误。  我有点担心、 上电或下电上电期间可能会发生一些奇怪的锁存情况。  我将尝试再次测试、看看我是否可以重现任何问题、但目前似乎没问题!  但感谢您的快速响应!