This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B23EVM:TPS548B23EVM 输出上升波形问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548B23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478848/tps548b23evm-tps548b23evm-output-rising-waveform-issue

器件型号:TPS548B23EVM
主题中讨论的其他器件:TPS548B23

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

测试 TPS548B23 EVM 时、我有以下两个问题。 我们将 EVM 上的 Lout 替换为0.82µH、将开关频率(Fsw)设置为600kHz、将 Vout 设置为3.3V。

  1. 关于软启动(SS)时间的定义、是从 Vout 的10%到90%还是从0%到100%测得?

目前、我们发现、在测量 SS 时间设置为2ms 时、如果 Vout 从0%上升到100%、测得的时间为2.799ms (pic1)、超出了指定的 SS 时间范围(1.4ms~2.6ms)。

 

  1. 在16A 负载的导通期间测量输出时、我们在 Vout 斜升期间(pico)观察到一个毛刺脉冲。

进一步研究表明、这与 Vout 斜升期间(pic3) SW 上的开关脉冲缺失有关。

您能否帮助确定此问题的可能原因?

 

PIC1。

CH1:Vout

输出电压:3.3V、输出电流:0A。

 

 

PIC2。

CH1:Vout

输出电压:3.3V、输出电流:16A。

 

 

Pic3.(放大干扰)

Ch2:SW、Ch3:Vout

输出电压:3.3V、输出电流:16A。

我希望你能帮助澄清我的疑虑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Chun:  

    [报价用户 id="643719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478848/tps548b23evm-tps548b23evm-output-rising-waveform-issue "]
    1. 关于软启动(SS)时间的定义、是从 Vout 的10%到90%还是从0%到100%测得?

    目前、我们发现、在测量 SS 时间设置为2ms 时、如果 Vout 从0%上升到100%、测得的时间为2.799ms (pic1)、超出了指定的 SS 时间范围(1.4ms~2.6ms)。

    [报价]

    软启动时间基于内部 SS 基准信号、该信号测量 达到500mV 所需的时间。 但是、由于输出电容等因素、环路调节和反馈电压(VFB)可能会变慢。 这就是您看到比预期更长的软启动时间的原因。 我们可能需要在最终数据表中阐明该规格。 我会与团队合作、下周将向您通报我们的数据表变更计划。 我对这一延误深表歉意、因为本周有些团队成员正在春假中。 我会让您发帖。

    [报价用户 id="643719" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478848/tps548b23evm-tps548b23evm-output-rising-waveform-issue "]
    1. 在16A 负载的导通期间测量输出时、我们在 Vout 斜升期间(pico)观察到一个毛刺脉冲。

    进一步研究表明、这与 Vout 斜升期间(pic3) SW 上的开关脉冲缺失有关。

    您能否帮助确定此问题的可能原因?

    [报价]

    该波形看起来像负载瞬态响应、因为开关节点为低电平时输出电压升高。 查看在此期间负载电流是否有任何变化。 如果使用电子负载、这可能是顺从电压。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    您的回复帮我解决了这个问题。 我想问一下、是否有任何关于数据表中 SS 阐释的进一步更新。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Chun:

    很高兴听到这个消息! 关于软启动规格、我与团队达成了一致。 在下一个版本的数据表中、我们 将把测试条件更改为"VFB 从10%更改为90%、TSS=2ms"

    谢谢!
    Tomoya