This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:延迟引脚

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482892/tps1h000-q1-delay-pin

器件型号:TPS1H000-Q1

工具与软件:

在原理图中、延迟引脚的额定偏置电源似乎能够为40V。 然而、在绝对最大值中、只有7V 的延迟引脚额定值 额定值表中。

1.能否确认延迟是否能够维持在高达40伏?

2.您建议的延时引脚上的上拉电阻是什么?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我可以确认、DELAY 引脚可以支持40V 并且是一个高电压引脚。 100K 是相应的上拉电阻。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处于自动重试模式、因为延迟引脚通过100K Ω 上拉电阻器连接到40V。 如何估算100K 欧姆电阻的功耗?

    在 d/s 上没有有关延迟引脚的确切电压/电流信息。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我将与设计团队进行交流、并将在一周结束前给您回复。

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    尽管数据表列出了 DELAY 引脚的最大电压为7V、但您实际上还是可以将其设置为 VS (建议的最大值为40V)。 在绝对最大额定值中、我们指定了 DELAY 引脚到-60mA 的最大电流(上拉时)。  功率级别非常小、在 该 EVM 上、我们在本例中使用0.063W 电阻器。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户仍想知道如何估算此电阻器的功率耗散?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    我已经给我们的设计团队发送了有关这些信息的 反馈、我们会尽快答复您。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在内部、 您可以看到使用100k 拉取的最大电流为333uA (在整个温度/工艺范围内)。 这应该能够对所需电阻的额定功率进行一些澄清。  

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 再确认一下、100k Ω 时的330uA 是否上拉至40V?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的-是这样