This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:LM5149-Q1EVM-400

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1EVM-400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490731/lm5149-q1evm-400-lm5149-q1evm-400

器件型号:LM5149-Q1EVM-400

您好!  

DEVI 套件:LM5149-Q1EVM-400已更改顶部和底部 MOSFET
我遇到空载启动问题:  
VIN 34V
VOUT 应为12V、但 TOUR 打开电源输出为4.96V ILOAD 0A、

如果我将90mA 负载连接到输出、它将变为12V 并能正常工作。

已尝试将 EN 引脚下拉、然后释放-可正常工作输出12V。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Audrius:

    为该器件选择的 FET 需要是逻辑电平器件、这是指米勒平台需要足够低、以便我们可以完全导通 FET。  如果您将 FET 更改为上述、那么在上述因素的作用下、很可能会出现问题。  我认为该 EVM 能够与原始安装的 FET 配合使用。  请注意此警告、并确保选择的 FET 与 EVM 上预装的 FET 类似米勒平台。

    希望这有道理。

    David。