This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1EVM-400:有关线路/负载调节实验室测试的查询

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1488851/lm5149-q1evm-400-inquiry-about-line-load-regulation-lab-test

器件型号:LM5149-Q1EVM-400

工具与软件:

尊敬的专家:

我想使用 LM5149-EVM 测试线路和负载调节特性。

但是、我们的数据表中没有基准波形。

您是否能为测量线路/负载调节提供良好的参考?

非常感谢您的见解。

谢谢你。

此致、

Jamie LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    请参阅随附的结果、您可以从此处的数据绘制图表。

    谢谢。

    David.e2e.ti.com/.../LM5149-Efficiency-400kHz.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的支持。

    您是否有有关这些参数的示例波形?

    谢谢你。

    此致、

    杰米。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    只需绘制给定的 VIN、例如获取24V 的固定输入电压且 IOUT 增大、然后推断 VOUT 随 IOUT 增大。  这是 Load reg。

    然后、绘制给定固定 IOUT、对于24V、36V、48V 的 VOUT。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我想知道负载调整率和负载瞬态之间的确切差异。

    谢谢!

    BR、

    杰米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、您好!

    线性调整率 测量 输入电压变化时、固定负载条件下输出电压的变化。

      当负载变化时、负载调节可测量固定输入电压下的输出电压变化。

    希望这对您有所帮助、

    David。