This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:TPSF12C3-Q1:关于未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1485092/tpsf12c3-q1-tpsf12c3-q1-about-the-unencrypted-spice-model

器件型号:TPSF12C3-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您能否向我发送  TPSF12C3-Q1的未加密 SPICE 模型?

这是因为 TI 网站提供的 pspice 模型已加密、会导致错误。

我希望用 Portunus 仿真软件的模型对我的电路进行仿真。

此致

Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen

    您能否详细介绍一下您试图评估 TPSF12C3-Q1用于哪个项目?

    此外、 TI 的任何人都可以为此为您提供支持?

    目前、我们仅在网站上拥有加密模型、未加密模型是我们无法在外部共享的机密信息、除非我们与合作伙伴达成了 NDA 关联。

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您的答复。 当然。 我想分享更多关于我正在开发的项目的详细信息。 这是针对车载充电器的三相 EMI 电路板的性能改进。 到目前为止,有一个支持我的节点。 有。 我可以签署 NDA 以将其保密。 但我怎么能做到这一点呢? 我在柏林的一个 RESERCH 中心工作。 我们没有任何现场应用工程师来为我们提供支持。

    此致、

    Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈好、

    感谢您分享详细信息。 您可以开始使用产品页面上提供的快速入门计算器、这是进行测量的良好起点。

    我建议首先在步骤1、步骤2和步骤3中输入参数、并对步骤4、5和6中的参数进行调优、以便在步骤7中得到不饱和的 INJ 引脚电压、并且必须确保您具有稳定的环路增益和相位。 在快速入门计算器中确保其稳定且未饱和后、使用测量值进行操作。  

    如果您需要更多有关如何降低饱和影响的信息、请参阅以下链接并通读- [常见问题解答] TPSF12C1和 TPSF12C3电源滤波器 IC 常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    感谢您提供的信息。 我已经使用快速入门计算器完成了该部分的学习。 我可以获得稳定的控制性能、并保持 INJ 引脚电压不会饱和。

    现在我需要使用  SPICE 模型对电路进行仿真、以验证转换器级性能。 您似乎未回答我有关未加密 SPICE 模型的问题。 您是否愿意帮助我获得它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须检查一下它是否可以共享。 目前、我们不会在外部提供未加密模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 没问题。 我期待您的反馈。 非常感谢。

    此致、