This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:建议的元件值

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481953/tpsm863252-recommended-component-values

器件型号:TPSM863252

工具与软件:

您好!
对于 TPSM86325X 数据表中的推荐元件值、我有两个问题。
在表8-2中、 选择 R5和 R6、以便当输出电压为2.5V~10V 时、电阻器的电流为20uA、当输出电压为0.8~1.05V 时、电阻器的电流为60uA

1、请告诉我选择20uA 和60uA 的原因。

2、由于噪音等原因,我担心故障 如果不考虑电流消耗、电流是否可以增大?

此致、

Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Hyodo、

    没有特殊原因、在空载条件下仅选择它消耗几乎固定的功率损耗。  

    您可以使用大约1K 到10K 的较小电阻器、但 CFF 应在 Sam Eime 上更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我知道我可以更改电阻值。

    你注意到应该在 Sam eime(<--同时,对吗?)更改 CFF。

    请告诉我如何计算 Cff 的最佳值。

    此致、

    Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、拼写错误。

    例如、假设最初建议的 Rfbt=50K、Cf=20pF、如果将 Rfbb 值减小到10K 以下、则 Rfbt 将更低、如果新的 Rbft=20K、则 Cff 需要为50pF 才能保持相同的 RC 乘积值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这么晚才回复。
    我想从您上次给我的回答中可以看出、R 和 C 之间存在反比关系、对吧?
    但是、在数据表"表8-2。 建议的元件值"不能这么做。
    如果有必要的计算方法、请告诉我。

    此致、

    Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    对于相同的 Vout 和 Cout、如果 Rfbt 发生更改、RC 值应保持与数据表中建议的值相似。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我将由 TPS863252生成5.5V 和3.7V 的输出电压。

    我将尝试使用以下电阻值。

    (R5=220K、R6=27K)
    (R5=47k、R6=9.1K)

    在本例中 Cff 的值是多少?

    此致、

    Hyodo

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于5.5V 输出电压:

    有效 Cout 44uF--100uF、Rfbt=220K、Cf=22pF

    对于3.7V 输出:

    有效 Cout 44uF--100uF、Rfbt=47k、Cf=68pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您告诉我 CFF 的价值。
    如果有公式、请告诉我。


    此致、

    Hyodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有相应的公式、只需将新的 Rfbt*CFF 产品保持在数据表上的推荐值附近即可。