This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55285:TPS55285

Guru**** 2493545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1490467/tps55285-tps55285

器件型号:TPS55285

工具与软件:

当 VIN 为3V 且 VOUT 为5V 时、VCC 引脚的行为是怎样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 VCC 将由 Vout 供电、VCC 电压将为5V。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如果 LDO 的输入为5V、VCC 与5V 是否相同?

     如果 FET 发生变化、VCC 的 Rds (on) DS (on)是否会发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 Vin 和 Vout 都小于5.9V 时、LDO 将不起作用、Vout 直接为 VCC 供电、因此差异很小。

    如果 VCC 下降、FET 的 Rdson 将增加。

    此致、

    Mulin