This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:TPS55289EVM-093不工作、I2C 无确认

Guru**** 2538160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484410/tps55289-tps55289evm-093-is-not-working-i2c-no-ack

器件型号:TPS55289

工具与软件:

嗨、大家好!

我们 分别从 Mouser 和 Digi-key 采购了两个 TPS55289EVM-093。

两者都无法正常工作。

我们使用 AMD FPGA 驱动 TPS55289EVM-093。 I2C 为100KHz。(示波器波形如下所示)  

输入电压为+24V、上电后、我们确认 EN 为高电平(约+10.5V)、VCC 约为+5.2V。  (EVM 上的跳线设置如下所示)

你能帮我吗?

非常感谢您的帮助!

此致、

Zz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据此波形 、我可以确定我的 FPGA 输出正确的地址。 (0x74)

    但是,为什么不承认呢?  

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zan:

    感谢您联系我们。 I2C 输入低阈值应低于0.4V。 请尝试降低低电平电压值。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zan:

    我们有一段时间没有看到您的更新、因此我认为问题已经解决。
    我现在结束该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。
    单击已解决按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、

    Mulin